This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:用于评估板

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640, LAUNCHXL-CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/570376/cc2640-for-evaluation-board

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件:CC2650LAUNCHXL-CC2650BLE-STACK

大家好

 我想在第1部分开始开发  cc2640F128RHB。

因此,请与我分享 用于 cc2640F128RHB 的 Launchpad 或评估板。

翘曲

Nitin Kanani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、没有 CC2640 LaunchPad。 但是、您可以使用 LAUNCHXL-CC2650进行开发、因为为 CC2640开发的应用程序可以在 CC2650上正常运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitin、

    您可以在 CC2650LaunchPad ( www.ti.com/.../LAUNCHXL-CC2650 )或 CC2650开发套件( www.ti.com/.../cc2650dk )上开发产品。 软件开发人员指南中提到了 CC2650和 CC2640之间的区别:

    "此套件支持在以下设备上开发蓝牙低耗能应用
    SimpleLink 无线 MCU:CC2640和 CC2650。 多标准 CC2650无线 MCU
    支持低功耗蓝牙以及其他无线协议,如 ZigBeeRegistered
    6LoWPAN。 CC2640仅支持蓝牙低耗能。 从生成的所有代码
    BLE-Stack v2.x SDK 是二进制兼容的、可与 CC2650和互换
    CC2640无线 MCU。 在本文档中、可以使用 CC2640和 CC2650
    可互换"