This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:请为我提供 LED 音频 DevPack 的固件代码

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, TAS2505, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/601518/cc2640-please-provide-me-with-the-firmware-code-for-led-audio-devpack

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他器件: TAS2505、BLE-STACK

尊敬的所有人:

       请为我提供  LED 音频 DevPack 的固件代码、 我的产品使用 CC2640和 TAS2505。

谢谢!

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您可以使用 BLE-Stack v2.2.1 SDK 中的 SensorTag 音频项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rachel:

    我在该 SensorTag 音频项目中没有看到 TAS2505参数配置和相关的 CC2640 I2S 软件驱动程序
    请为我确认

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从未见过 TI 在 LED 音频 DevPack 上使用 TAS2505的任何 SensorTag 示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    你是对的。 该示例使用 sensortag 上的扬声器。 LED 音频 DevPack 可与 sensortag 光源项目配合使用、但音频尚未实现。

    processors.wiki.ti.com/.../LED_Audio_DevPack_User_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rachel:

    您能否提供 TAS2505和 CC2640的源代码?

    谢谢!