This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:以下程序的软件修订位置

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640, CC1350, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/570106/cc2640r2f-location-of-software-revision-of-the-following-program

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件:CC2650CC2640CC1350BLE-STACK

尊敬的先生/女士:

我 将从     tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08文件夹移植以下文件、

simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22中的 simple_peripheral 项目。  

此外、我需要根据 Bluetooth SIG 中的版本检查这些文件的版本  

( https://www.bluetooth.com/specifications/adopted-specifications )。

在这些文件的描述中、我只获得发布名称和发布日期、而不是版本。

请问我应该从哪里获得以下文件的版本?

(1) battservice.c,battservice.h

 版本名称:BLE_SDK_2_02_01_18
 发布日期:2016年10月26日15:20:04

//--------------------------------

(2) hiddev.c、hiddev.h

 版本名称:BLE_SDK_2_02_01_18
 发布日期:2016年10月26日15:20:04

//----------------------------------

(3)加速计.c、 accelerometer.h

 版本名称:BLE_SDK_2_02_01_18
 发布日期:2016年10月26日15:20:04

//--------------------------------

(4) find_me_target.c、 find_me_target.h

 版本名称:BLE_SDK_2_02_01_18
 发布日期:2016年10月26日15:20:04

//----------------------------------

(5) proxyer.c、 proxreporter.h

 版本名称:BLE_SDK_2_02_01_18
 发布日期:2016年10月26日15:20:04

//--------------------------------

(6) audio_profile.c、audio_profile.h

 版本名称:BLE_SDK_2_02_01_18
 发布日期:2016年10月26日15:20:04

//--------------------------------

非常感谢。

非常感谢您的帮助。

谢谢、

KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以安装 BLE 栈 v2.2.1并在 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\下找到它们
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,黄晨

    当我单击文件夹 D:\Software\ble_sdk_2_02_01_18\src\profiles\加速 计内的文件示例 orm加速 计时,我仍然无法获得修订版。

    /*********

    @文件加速计.c

    @加速计简档

    组:WCS、BTS
    目标器件:CC2650、CC2640、CC1350

    秘书长的报告

    版权所有(c) 2009-2016、德州仪器(TI)公司
    保留所有权利。

    以源代码和二进制形式重新分发和使用、有无
    允许进行修改、前提是满足以下条件
    符合:

    *源代码的重新分发必须保留上述版权
    声明、此条件列表和以下免责声明。

    *二进制形式的再发行必须复制上述版权
    注意、本条件列表和中的以下免责声明
    分发时提供的文档和/或其他材料。

    *德州仪器公司的名称和名称均不相同
    其贡献者可用于认可或推广衍生产品
    未经特定的事先书面许可。

    本软件由版权所有者和贡献者"按原样"提供
    以及任何明示或暗示的保证、包括但不限于
    对特定适销性和适用性的隐含保证
    不承认目的。 在任何情况下、版权所有者不得或
    任何直接、间接、偶然、特殊、
    惩罚性或后果性损害(包括但不限于
    采购替代货物或服务;丧失使用、数据或利润;
    或业务中断)、无论原因是什么以及任何责任理论、
    无论是合同、严格责任还是侵权行为(包括疏忽或)
    否则)因使用本软件而以任何方式产生、
    即使被告知可能会发生此类损坏。

    秘书长的报告
    版本名称:BLE_SDK_2_02_01_18
    发布日期:2016年10月26日15:20:04
    (小部分 /

    /*********



    请帮助。

    非常感谢您的帮助。

    谢谢、
    KF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我看到 ble_sdk_2_02_01_18内有1个文件调用.revision。 请问如何打开.revision 文件?

    请尽快写入。

    谢谢你。

    谢谢、
    KF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试使用 Notepad++
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、F Chng、

    以下是.revision 文件的内容。

    BLE_Examples bd92a02655c434ff9df43062bd5cac6a979a1720
    BLE_CORE d0286c017c7d75d5ea992185c59f3582dbb8710b
    BLE_docs 2a442f5c9b463362cf2b3fect7a302423bb5746c9
    LPRF-SD-共模组件 b8f6de83f7e3c5dc03a54d7b11bc09fd16a186cc
    LPRF-SD-ROM c5365cf0ca5cdfa76fc4d1689784e41031714e04

    Yikai、我与 F Chng 一起工作。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,黄晨

    我和来自同一家公司的 kel。 我们正在使用蓝牙器件。

    我已在 Notepad++中打开它,但无法解释所有十六进制代码:
    BLE_Examples bd92a02655c434ff9df43062bd5cac6a979a1720
    BLE_CORE d0286c017c7d75d5ea992185c59f3582dbb8710b
    BLE_docs 2a442f5c9b463362cf2b3fect7a302423bb5746c9
    LPRF-SD-共模组件 b8f6de83f7e3c5dc03a54d7b11bc09fd16a186cc
    LPRF-SD-ROM c5365cf0ca5cdfa76fc4d1689784e41031714e04

    请就此向我提供建议吗?

    数百万的感谢。
    新南桂莱!


    谢谢、
    KF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定这些十六进制值意味着什么、我认为它们类似于 GitHub 中的提交编号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yikai、

      我的同事正在检查修订版本、以查看以下服务文件是否为最新版本、并符合 https://www.bluetooth.com/specifications/adopted-specifications 中的内容。 我们将此文件从 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\src\profiles\batt\ccc26xx 移植到 CC2640R2 SDK 配置文件文件夹。 此修订检查旨在了解是否可以将此文件用于 CC2640R2 BLE 产品开发

    (1) battservice.c,battservice.h  

    版本名称:BLE_SDK_2_02_01_18

    发布日期:2016年10月26日15:20:04

    文件位置: C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\src\profiles\batt\cc26xx

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,黄晨

    实际上、我想到了一个问题。
    为什么蓝牙5 SDK (simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22)在软件包中不包含电池服务和其他服务?

    非常感谢。

    谢谢、
    KF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,我不知道为什么蓝牙5 SDK (simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22)没有电池服务,但我认为您可以自己将其添加到您的应用中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Yi Kai Chen "]实际上,我不知道为什么蓝牙5 SDK (simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22)没有电池服务,但我认为您可以自己将其添加到您的应用程序中。

    我认为你是对的。 此外、在 CC2640R2 SDK 文档"cc2640至 cc2640r2"中、请注意以下内容、提示您可以将文件添加到 CC2640R2 SDK 配置文件文件夹。

    2.将所有修改后的应用程序文件传输到示例项目中

    将修改后的配置文件和应用文件放入 Simplelink CC2640R2 SDK 中、以匹配 BLE-Stack 2.2.1项目中的现有文件。

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高克尔和黄陈,

    好的、非常感谢。

    谢谢、
    KF