请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 我们计划输入一个外部电压作为 COMPA 的基准。 从理想化的角度来看、我们可以使用几个电阻器来设置该电压。 但是、来自 CC2650引脚的泄漏电流会产生偏移电压。 如果 最大电流仅为1或2uA、则不会出现问题。 但是、我们找不到任何数据或 IBIS 模型来帮助我们 确定该泄漏电流的上限在温度范围内是多少。 我们的应用涵盖0 C 至+85 C 的温度范围
当配置为 COMPA 时、任意输入电压下 IO 引脚在温度范围内的最大泄漏电流是多少?