This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:紧急-电路板短路

Guru**** 2927430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/601502/cc2650stk-urgent---board-short

器件型号:CC2650STK

我们使用 CC2650STK 光绘文件制造同一电路板、但仅组装外部闪存、湿度和光传感器。 我使用的是 TI RTOS 2.13、Stack 2.1.1 SensorTag 项目、但进行了以下修改:

  1. 在 appBLE.cfg 中将频率设置为24MHz
  2. 将 bsp_spi.c 帧格式更改为 POL0_PHA0、以将电流消耗降低0.05mA
  3. 每1.5秒广播一次
  4. TX (5dBm 时)
  5. 湿度和光传感器每60秒读取一次
  6. LED 每10秒闪烁一次

定义了省电。 未定义 Feature_OAD。 初始化时、自检代码测试外部闪存、但之后永远不会访问。 在这种设置下、电路板在通告时消耗0.025mA 的平均电流、待机/空闲电流为4uA。

该板在 CR2032电池电压高达2.5V 时运行正常。 低于2.5V 时、传感器停止工作、但电路板运行正常、直到电池电量耗尽。 电路板使用新电池再次运行。

我们使用电线将 Panasonic CR2477电池连接到 BAT+和 BAT-端子。 该板可在高达2.8V 的电压下正常运行、并突然开始消耗6mA 及更多电流。 最终电路板短路。 我删除了 R12、FL1、L1、U2、外部闪存、 湿度和光线、当连接到 BAT+/-之间的电源时、电路板仍消耗电流。

我不明白为什么使用 CR2477会对这些电路板造成不可逆转的损坏。 我很短的时间来解决这个问题、因此感谢所有的帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    忘了说、我有一个通过更长的导线焊接到 CR2477的电路板、该导线已经正常运行了一个多月。 发生故障的电路板的导线要短得多。 我想知道湿度传感器是否会因为导线长度而受到影响、并开始消耗更多电流、最终导致电路板短路。 这是原因吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ADTK、

    我想为您做一个原理图审阅、深入探讨这一点并不是很有意义。 我将直接向您发送电子邮件。

    此致、
    /TA