This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:用于实现蓝牙堆栈的其他 MCU

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2564MODNEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/570206/cc2564moda-other-mcu-to-implement-bluetooth-stack

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: CC2564MODNEM

大家好、

我正在 使用 CC2564MODA 设计 PCB。

在评估设置中、我使用了具有 CC256XEM-STADAPT 板和 CC2564MODNEM 的发现板。

现在、对于我的电路板、由于 测量要求、我可以使用 STM32F405RGT6等 MCU 作为主机吗? 我在论坛上阅读了一些条目、但找不到特定于我的问题的任何内容。

提前感谢。

Carlos Sousa。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    STM32F4发现板具有 STM32F407 MCU。 我不是 STM32方面的专家、只是比较 STM32F407和 STM32F405的网页、除了一些与 CC256x 或 TI 双模蓝牙协议栈无关的外设之外、没有太大的区别。

    因此、我相信您只需要在从发现板迁移到定制板时进行板级和外设级移植。 其余的蓝牙堆栈将兼容、因为这2个器件具有相同的架构、并且可能具有相同的内核。

    有关其它资源:  

    此致。

    Vihang