This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如果 SIMPLELINK CC2640R2F SDK 未安装到默认目录中、则无法正常工作

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/601851/simplelink-cc2640r2f-sdk-does-not-work-if-not-installed-to-default-directory

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

  • 已检查更新并关闭 CCS

 

  • 我在 c:/proj/abc/def/ti 中安装了 SIMPLELINK_CC2640R2_SDK 1.35.00.33 (我想在 git 下放置完整的 SDK)

  • 我打开了 CCS、工作区设置为 c:/proj/abc/def/projects
  • 我通过 项目导入了 bim_oad_onchip ->导入 CCS 项目 --> C:\proj\abc\def\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\examples\rtos\cc2640R2_LAUNCHXL\blestack\bim_oad_onchip
    • 这会产生错误:
      错误:产品'com.ti.SIMPLELINK_CC2640R2_SDK' v1.35.0.33当前未安装、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。

根据低功耗蓝牙软件开发人员指南,我应该能够做到这一点。  我假设错误是因为 CCS 未检测到 SDK (因为它不在 c:/ti 目录中)。  如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是的、这是因为您安装了默认目录以外的其他位置、但它仍然能够执行此操作。 CCS 会自动发现安装到 C:/ti 的产品。 如果您安装的不是 C:/ti、则需要帮助 CCS 发现它。

    为此、请选择 Window -> Preferences。 您将看到如下窗口所示的内容。 在 Products 选项卡中、使用 Install 按钮导航到您的 SDK 安装。 应用这些更改后、您应该能够导入项目。 您可能需要在 CCS 更新之前重新打开它。