This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F-Q1:针对多个连接的 GATT 请求

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/601555/cc2640r2f-q1-gatt-request-for-multiple-connections

器件型号:CC2640R2F-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2640

尊敬的专家:

由于 TI CC2640支持多个连接、因此 GATT 行为是否存在任何限制? 例如、在连接1上正在进行 GATT 写入时、是否有任何阻止点在连接2上请求另一个 GATT 写入或读取? 与一个连接上的响应一样、在另一个连接上发送写请求之前、必须接收到该响应。

谢谢、此致、

Gregor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregor、

    多角色示例自述文件提供了有关多个连接限制的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    感谢您的回复、但遗憾的是、我的问题在多角色自述文件中没有得到解答。

    我无法找到有关多个同时连接的读/写工作方式或受限的任何信息。

    谢谢、此致、

    Gregor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregor、

    GATT 读取/写入将在连接事件期间发生。 多角色自述文件在假设和限制部分提供了连接间隔限制。