This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2541DK-MINI:CC2541DK-Mini 的"AddertData"没有更新

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/601710/compiler-cc2541dk-mini-no-update-of-the-advertdata-for-cc2541dk-mini

器件型号:CC2541DK-MINI
主题中讨论的其他器件:CC2541

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我想使用 cc2541创建一个信标、其值为(UUID、MAJOR、MINOR、...) 可通过智能手机修改相应特性。

我使用了我修改过的 SimpleBLEPeripheral projet。

我写了一个新的 profil,里面有与 UUID,主要,次要。

因此、我有一个信标、可以发出正确的"AdverData"、我可以连接智能手机、我可以访问我编写的配置文件及其特征。

但是、当我登录并更改一个特征(如 MAJOR)时、包含 MAJOR 的"AdderData"不会更新并使用 MAJOR 的初始值。

我不知道用于更新"AddertData"的函数是什么。

希望您能为我提供帮助、

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    智能手机有时会缓存有关过去连接的设备的信息、这意味着您需要先删除缓存的信息、然后才能看到任何更新。 执行此操作的过程因您使用的电话/应用程序而异、因此我建议通过 Google 搜索来查找正确的步骤。

    或者、如果您有另一个 TI 开发套件、您可以将其编程为中央器件、您应该能够立即看到广播数据的变化。

    您是否采用监听器捕获来查看更改后是否使用了正确的广播数据?