This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:cc2564moda Android 6。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/601803/cc2564moda-cc2564moda-android-6

器件型号:CC2564MODA

您好!

 我 正在尝试将 CC2564MODA 连接到 Android 6。 参考"WLAN <a href="">">processors.wiki.ti.com/.../Bringing_Up_Bluedroid_on_Android_for_WL18xx""> processors.wiki.ti.com/index.php/Bringing_Up_Bluedroid_on_Android_for_WL18xx"。 但我无法看到任何 hci0节点。

在日志中,我可以看到如下错误:"bt_core_module: module_start_up failed to start "hci_module"

任何帮助都是值得注意的。

谢谢、此致

Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪种主机平台? 请通过主机平台集成论坛查看 Android 集成问题。 如果存在与 HCI 或 BT 控制器相关的特定问题、我们很乐意提供帮助。

    谢谢