This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F:连接 RSM 4x4mm 封装的外部 SPI 闪存的参考原理图

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/601731/rtos-cc2640r2f-reference-schematic-connecting-an-external-spi-flash-for-the-rsm-4x4mm-package

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:TI-RTOS

您好!

CC2640R2F Launchpad 采用7x7mm 封装。

如果我们使用4x4mm RSM 封装、我们将如何连接外部闪存、该封装具有较小的可用 GPIO。

谢谢、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    任何 DIO 引脚都可以分配给串行通信外设。 换句话说、您可以将外部闪存连接到任何 IO 引脚。

    谢谢、
    Fredrik