请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
e2e.ti.com/.../1419816
查看此线程后 、我意识到我们可以同时将 USART0和 USART1用作 UART 模式和 SPI 模式。
我的问题是 、通过将代码中的 PERCFG.U0CFG 位更改为交流1和交流2、我们能否同时将 USART0用作 UART 和 SPI 模式?
此致、
伊德里斯