This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650STK:恢复出厂配置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/601317/ccs-cc2650stk-restore-to-factory-configuration

器件型号:CC2650STK

工具/软件:Code Composer Studio

请帮助我恢复 CC2650STK SensorTag 上的出厂软件。

下面是我拥有的内容:

  • Windows 7
  • Code Composer Studio 版本:7.1.0.00016
  • CC2650STK SensorTag 1.3版、带标签、标签上有:
    • 1 6 4 9.
    • BLE
    • 修订版1.3.2固件
    • 版本1.2.1
  • 调试器 DevPack 版本:1.3。

下面是我所做的工作:

  • 使用 Code Composer Studio 成功运行项目1

下面是我需要的:

  • 在 CC2650STK 上恢复出厂软件的分步说明

我是一名初学者。 从启动 Code Composer Studio 到恢复出厂软件,请帮助我提供*explic式*分步说明。 我已经阅读过许多有关这方面的论坛帖子、但有太多术语、首字母缩略词和假设知识可以帮助我。

我下载 了 per_test_v1_1.hex、但我不知道如何使用 Code Composer Studio 将十六进制文件加载到 CC2650STK SensorTag 上。 我甚至不确定我是否拥有正确的十六进制文件、更不用说知道如何将其放入 SensorTag 中了。

我们非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis Page:
    您可以下载 ble stack v2.2.1 www.ti.com/.../ble-stack
    安装后。 您可以在 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\hex\cc2650stk_sensortag_rel.hex 中下载 sensortag 的出厂软件
    您可以使用 SmartRF Flash Programmer 2将固件下载到器件
    www.ti.com/.../flash-programr
    如何下载:
    +打开 SmartRF Flash Programmer 2、将器件连接到 PC
    +单个选项卡:选择 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\hex\cc2650stk_sensortag_rel.hex
    +"Action"选项卡:选中"Erase、Program、Verify"
    在"擦除"中、选中所有未受保护的页面
    在 Program 中、检查整个源文件
    在验证中、检查 CRC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luu Vy、

    谢谢、我在中国的新朋友! 您的指令运行得非常完美。

    谢谢!

    Dennis Page

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis Page:

    我不是中国人。 我是越南人:D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luu Vy、
    感谢您的更正! 胡志明市! 我错过了! 我对我的错误感到遗憾。

    你是我来自越南的新朋友。 您的建议非常有效。 我非常感谢

    谢谢!
    Dennis Page