This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要 TI 的客户支持

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, BOOSTXL-CC2650MA, CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/569954/need-customer-support-from-ti

主题中讨论的其他器件:EnergiaBOOSTXL-CC2650MACC2650MODA

尊敬的先生/女士:

我希望您能就选择哪种开发套件提出建议和建议。

我需要一些具有远距离和较低电池消耗的蓝牙开发套件。

基本上、我希望信标作为从设备、开发套件模块作为主设备。

我希望信标将位置坐标发送到主/开发套件、然后开发套件将位置消息发送到我可以在 PuTTy 或终端软件上看到的 UART 端口。

请给我一些建议、您的模块或整个开发套件中的哪一个可以满足我的需求? 我不是嵌入式软件开发人员、因此我需要使用一些易于理解的套件、并且可以轻松进行更改。

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Usman、

    我建议您使用类似 BLE 库的东西来运行在 MSP432上的 Energia: energia.nu/.../
    这将使用 CC2650MODA 模块 BoosterPack (BOOSTXL-CC2650MA)进行 BLE 连接。

    祝你一切顺利