请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650STK Thread 中讨论的其他器件: CC2541、 CC2650
现在、我将 CC2650STK 与 Linux PC 和 BlueZ 应用配合使用。
对于一个 sensortag、可通过 hcitool 连接 CC2650STK。
但在 Attribute 表下有一个 sensortag 不同。
-SensorTagattendable
processors.wiki.ti.com/.../BLE_SensorTag_GATT_Server.pdf
我们的条件:
-Temp 0x24
-Temp enabke 0x27
湿度 0x2C
湿度启用 0x2F
0x35上的-Buzzer
它的运行是否正确?
这是我第一次出现这种情况。
此致、
KYT