This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:使用 CC2541+AFE4404+SFH7050测试血氧

Guru**** 2535060 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/601305/cc2541-use-cc2541-afe4404-sfh7050-to-test-blood-oxygen

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: AFE4404

您好!

   CC2541的 P1.2引脚 连接 到  AFE4404的 ADC_RDY 引脚、用于中断触发并读取 AFE4404寄存器值、如何将此中断功能正确插入 BLE 协议栈?

    CC2541和 AFE4404.Sensortag 演 示中的 I2C 通信似乎不使用中断触发器、而是通过查询寄存器状态位来实现。

gmWang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试在 SensorTag 示例中引用 hal_keys.c。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YiKai Chen:

               ADC_RDY 间隔为10ms、持续时间为0.1ms。 我可以在 BLE 协议栈中使用中断吗? 是否有用于检测中断的 P1端口的类似演示?

    gmWang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我之前的答复中所述、hal_keys.c 中有一些示例显示您使用 S2位于 P1.6、S3位于 P1.7作为中断源。