This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/LAUNCHXL-CC2650:面临 CC2650 Launchpad 与支持蓝牙的 Android 设备配对的问题

Guru**** 2563550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/569501/starterware-launchxl-cc2650-facing-problem-with-pairing-of-cc2650-launchpad-with-bluetooth-enabled-android-device

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Starterware

大家好、

      我自己的 Sumanta  CC2650 Launchpad支持蓝牙的 Android 设备配对方面遇到问题。 在配对时连接相应的主板后,将显示以下消息

(由于 PIN 或 Passkey 不正确、无法与 cc2650 Launchpad 配对)

 如果有人在同一控制器板上遇到上述问题、请提出建议。

谢谢、此致

Sumanta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此主题移至 BLE 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果主设备要求输入 PIN/PASSKEY,则需要有一个启用密钥的接口才能使其正常工作。(如遥控器)或者您只需使用工作配对功能。

    您可以在我们的软件开发人员指南中找到有关配对的更多信息。