This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在一个扫描窗口中捕获多个扫描、外设观测器。

Guru**** 2562590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/569522/multiple-scan-catches-in-one-scan-window-peripheral-observer

器件型号:CC2650STK

您好!

我正在使用 simple_peripheral_observer 示例项目、我希望在一个扫描窗口中从同一个广播器捕获多个广播/扫描响应。 我现在设置它的方式是,我在扫描窗口中捕获广播,但要从同一个广播器中获取另一个广播,我必须使用 GAPObserverRole_StartDiscovery()重新启动扫描。

我已经尝试了 simple_observer、并让它按预期工作在该项目上。 但是、当我在 simple_peripheral_observer 项目中尝试相同的设置时、它不起作用。

此致、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它的工作方式应该相同。 您是否在 simple_peripheral_observer 项目中关闭了广播:
    //对于所有硬件平台,设备在初始化时开始广播
    uint8_t 初始化地址使能= false;

    您正在使用哪些参数、以便我们可以在侧面复制?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此外、是否已将 GAP 参数 TGAP_FILTER_ADV_REPORTS 设置为 false? 默认值为 true、因此在单次扫描期间仅发送一份 ADV/扫描响应报告。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 TGAP_FILTER_ADV_REPORTS 设置为 false 就实现了这一目的、并为您提供了储能。

    /安德烈亚斯