This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:拒绝连接

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/566068/cc2564-reject-connection

器件型号:CC2564

你好!

我的项目基于 HOGP 演示、该演示针对我的需求进行了修改(而连接断开机制未被改变)。

我正在寻找一种有效的方法来阻止某些器件 与我的应用配对(我希望从器件列表中选择一些器件、这些器件将在连接时被拒绝并有效地终止此连接)。  

请就如何实现这一点提供建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yuri、

    对于您的用例、请提供有关您尝试执行的操作的更多详细信息。

    您是否在广播时尝试(1)仅允许特定设备重新连接(在初始配对后)到您的设备? 或

    (2)是否要从已知器件的 BD_ADDR 中进行选择、以仅允许其中一个器件配对?

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vihang!

    我的用例可能是(2)。

    已配对并连接到我的应用程序的每个设备的默认状态为->允许配对。  这意味着、我允许任何未知设备配对并连接到我的应用程序。

    之后、我希望能够断开设备连接、而不允许设备重新连接。 (它仍然是配对的设备、但不允许连接)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此主题是否有任何新内容?