This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:SimpleLink BLE SDK 2.02补丁

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/601185/cc2650-simplelink-ble-sdk-2-02-patch

器件型号:CC2650

TI 是否提供 BLE SDK 2.02堆栈的补丁?  在哪里可以找到它们。

我使用的是2016年10月26日的2.02堆栈、没有任何补丁。  我在 TI SensorTag 上运行了堆栈、并尝试配置运动传感器加速计范围。  默认范围为8G、我尝试将其更改为16G。  我发现 BLE 堆栈有一个错误、它没有向9250传感器写入新值。  修复非常简单、但我想知道如何找到此堆栈的已知错误和补丁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2016年10月26日发布的 BLE Stack 2.2是最新版本、之后不再有更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们在 BLE Wiki 主页面上提供了已知问题。
    您能否提供最初报告问题的 E2E 帖子的链接?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供指向 BLE wiki 的指针。 这里有很多有用的信息。

    我从未在 E2E 上发布过此问题的帖子。 我自己解决了。 我发现了另一个相关问题、即 BLE 堆栈通过使用电流值对新用户设置进行 OR 运算来覆盖加速计范围值。 如果您希望我在新主题中发布问题、请告诉我。