Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650MODA
我有一个基于 Project Zero 创建的项目。 当加载到 CC2650 Launchpad 时、该工程正常工作。
但是、当我将其加载到装有 CC2650MODA 的定制 PCB 上时、似乎什么也不做。 (在异常处理程序中停留在无限 while 循环中)
当我加载 Project Zero 时、结果是相同的。
我正在使用 CCS Cloud、当我将项目加载到定制 PCB 时、它不会返回任何错误。 (因此我假设硬件是声音。)
(我自己调试时遇到问题、因为 CCS Cloud 运行不稳定、而离线 CCSv7由于某种原因给我带来了麻烦。)
1.什么可能导致项目无法执行?
2.如果这太模糊、我可以查看一下专为 CC2650MODA 设计的示例代码吗?
此外、CC2650MODA 的每个引脚能够提供多大的电流?