请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 您好!
我们使用 TI 的 CC2541开发了一款基于 BLE 的产品。 在本产品中、CC2541将与加速计和两个 LED 连接。 CC2541将持续从加速计收集数据并通过无线方式发送到移动应用。 在我们的最终产品中、将有一个与 cc2541电路集成的离子发生器。 请参阅随附的产品粗制设计图片。 您可以看到离子发生器位于 cc2541和天线部分后面。 如上所述、我们的产品将连接到一个应用、并且它将持续向该应用发送加速计数据。
您是否认为离子发生器会影响 cc2541的射频性能。 是否会产生噪声干扰? 
期待您的回复。
谢谢、此致。