This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:Simple Peripheral Not Running Out of Debug

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/601260/cc2650-simple-peripheral-not-running-out-of-debug

器件型号:CC2650

您好!

我是第一次尝试使用自定义电路板的电池电源运行基于简单外设的应用程序。 它在调试中运行、但在终止、断开 USB 电缆和插入电池后、它永远不会开始通告。 电压已经过检查、看起来都是正确的。 任何理论都是值得赞赏的。

谢谢、

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否在 simple_peripheral 示例中使用 OAD? 如果是、您还必须将 BIM 下载到您的 CC2650。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ian、

    您是否在 RESET 引脚上有上拉电阻器? 我假设您已完成 BLE wiki 页面上的 CC26xx 硬件故障排除检查项目。
    这种状态下的电流消耗是多少?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YiKai Chen:

    我不使用 OAD、但我尝试先上载 BIM、除非我从调试模式开始、否则它仍不会广播。 如果我在调试过程中拔下 USB 插头、但不终止程序、它会继续正常运行、但一旦我断开电池连接、重新连接将无法进行广播。

    谢谢、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    我在复位引脚上确实有一个上拉电阻器。 我将再次浏览检查列表、获取电流消耗并让您了解其变化情况。

    谢谢、
    Ian