请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 尊敬的团队:
我们将使用 CC2640R2构建下一代产品。 根据我们的用例、我们需要将高速缓存用作 RAM 配置的多角色功能(内置 RAM 不够!) 和一个带有 AES 解密逻辑的 BIM (在 将映像从外部闪存更新到内部闪存之前验证映像)以及 GAP_Bond_Manager (SNV = 2)。
我能够完成上述所有任务、但没有达到预期的结果。
将 AES 驱动程序集成到 BIM 后、由于闪存大小限制、会出现链接器错误、这就为我提供了一个选项、其中我必须为 BIM 保留额外的4KB 页面。 但是、由于我们也在使用定色机制、因此我不确定如何将 SNV 区域移动到不同的区域、从而增大 BIM 的大小。 请提供支持?
谢谢、
Abhi