请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 Thread 中讨论的其他部件:CC2650、 CC2541
我的团队和我正在创建一个原型、该原型使用 BLE 从传感器传递信息。 由于传感器的功耗预算较低、我们将使用 CC2640。 我们已经拥有 CC2541、并计划使用它通过 BLE 链路接收 CC2640传输的信息。 CC2541没有功率预算。 我们想知道这两个器件是否兼容 BLE 通信、如果兼容、则 CC2640和 CC2541之间的通信比 CC2640和 CC2650之间的通信要困难得多。 如果 CC2640和 CC2541很难通过 BLE 进行通信、我们正在考虑将 CC2541替换为 CC2640。