请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 您好!
我的 CC2541外设器件在 BLE SDK 1.4.0/1.4.2上运行。
我想转换 SimpleGATTProfile 并将 WriteNoRsp 功能添加到其中(提高中央设备吞吐量->外设吞吐量)。
我的问题是:
- 请确认在外设端、我只需修改属性的属性 GATT_PROP_WRITE -> GATT_PROP_WRITE_NO_RSP。
- 堆栈(1.4.x)在每个连接间隔上支持多少个 WriteNoRsp 事务?
执行通知(GATTServApp_ProcessCharCfg()/GATT_Notification ()[gattServApp_SendNotitiInd() in BLE1.4.2 ])时,它4是否类似? - 假设答案是4,它是否会为4个事务中的每个事务(在单个连接事件中)触发 simpleProfile_WriteAttrCB()?
- 单个特征是否可以支持每个连接事件的4个通知和4个 WriteNoRsp 事务(当然,如果数字是4个)?
- 此行为在 BLE-SDK-2.2/BLE-SDK-3中是否一致?
- Android/iOS/Windows 堆栈是否支持每个连接事件的多个 WriteNoRsp?
提前感谢。