This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650DK:如何为所有 BLE 外设创建唯一 ID

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/569420/cc2650dk-how-to-create-unique-ids-for-all-ble-peripherals

器件型号:CC2650DK

所有、

我一直致力于使用 CC2650开发套件对应用进行编程、其中单个主器件一次最多可与7个外设进行通信。  我在开发过程中还很早、但有一点让我担忧的是拥有独特的外设。  现在看来、BLE 外设器件的标识是硬编码的、因此如果用于闪存多个器件(或在制造此类器件时有数千个)、则并不是唯一的标识。  确保刷写的每个器件对主器件唯一的最佳方法是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、每个 CC2650都具有唯一的 BLE MAC 和 IEEE 地址、用于 BLE 堆栈、因此您可以使用该地址来识别不同的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    每个器件都已有其唯一的器件地址。 请参阅此帖子、了解如何访问它: e2e.ti.com/.../244766

    -弥敦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然我尚未实施、但我最终希望使用白名单来记住以前配对的设备。 此唯一设备地址通常存储在白名单中吗?

    谢谢、Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、使用此唯一 BD 地址并将其存储在白名单中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,YK Chen! 祝你度过美好的一天!