This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:无法使用 HFP 格式与 MSP-EXP432P401R、CC256XCQFNEM CC3200AUDBOOST 设置配对

Guru**** 2770895 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200AUDBOOST, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/600464/cc2564c-unable-to-pair-using-hfp-format-with-the-msp-exp432p401r-cc256xcqfnem-cc3200audboost-setup

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件:CC3200AUDBOOST

您好!

我们尝试使用 MSP-EXP432P401R、CC256XCQFNEM CC3200AUDBOOST 设置演示、如"

CC2564C TI 双模 BluetoothRegistered协议栈

MSP432TmMCU 用户指南。 (SWR497.pdf)

我们能够使用 HFP 格式的手持电话和 PC 平台完成演示。 但是、切换到 HSP 格式时、只有手持电话平台工作。 在 PC 级、PC 能够在扫描后识别 EVM。 激活以配对时、PC 上不会显示 PIN 码输入提示、整个配对过程停止。

问题:

1. HSP 演示代码是否支持与 PC 配对?

HFP 和 HSP 格式之间的配对机制有何不同?

3.在哪里可以找到 适用于 PC 平台的演示代码(HSP 格式)?

谢谢、

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christina、

    要尝试在 PC 上连接和使用哪个操作系统、您要遵循什么过程? 在 Windows 7中、我可以使用控制面板中的"添加设备"从 PC 成功连接到设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DFZ、

    我们尝试在 Windows 10中使用不同的笔记本电脑、问题似乎 已解决。

    当 HFP 格式成对时、我们注意到扬声器显示的是使用 CSVD 的8kHz 采样、而不是在16kHz 下 HFP1.6中的预期 WBS。

    我们可以从何处获得支持16kHz HFP 1.6的代码? 是否需要进行任何修改以支持基于现有代码的16kHz?

    谢谢、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christina、

    您是否确保您的扬声器支持16kHz 宽带语音? 设置 HFP 演示时、如果连接的器件使用宽带、它将自动切换至16kHz。 如果扬声器支持16kHz、但您仍然遇到此问题、您能否从设备发送日志?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 DFZ、

    我是否可以理解、在 PC 音频网关为8kHz 时、我们是否能够启动/触发16kHz 音频连接(扬声器为16kHz)?

    谢谢、
    Christina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christina、

    遗憾的是、如果 PC 音频网关不是16kHz、我相信您不能强制进行16kHz 连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DFZ、

    谢谢!

    如果网关同时支持8kHz 和16kHz、HF 能否按照 HFP 标准中的以下陈述中所述启动并建议升级至16kHz?

    • HF 的音频连接设置

      • “对于双方均支持编解码器协商功能的所有由高频启动的音频连接机构,高频应触发 AG 建立编解码器连接”

    谢谢、
    Christina