This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650STK:加速计最大输出数据速率

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/601024/ccs-cc2650stk-accelerometer-maximum-output-data-rate

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他部件:CC2650BLE-STACK

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。 我希望你能澄清这一疑问。

我想知道我能够以多快的速度获取通过 BLE 发送的加速计数据(仅限速度计数据、而不是陀螺仪或磁力计)。

我有 CC2650 STK、我一直在寻找有关它的任何信息、但我尚未将其清除。

我知道 CC2650通过 SPI 与运动跟踪器件(MPU-9250)相连。 根据其数据表、MPU-9250的最大输出数据速率为4kHz (因此我假设可以在该频率下采集数据)、加速计数据大小为每轴16位(3轴)。 根据 CC2650数据表、SPI 接口支持高达4MHz 的频率(因此、以4kHz 的频率采集加速计数据并准备好在 CC2650中发送数据以实现这种实际可行的方式)

我们需要考虑的另一个限制特性是 BLE 连接周期和数据包大小。 我在论坛主题中看到 最小 BLE 连接周期为7、5ms、但可以 增加默认 MTU 大小、以便在连接事件中发送更多数据。 我对它的怀疑:每次通过 BLE 发送数据包时是否有必要建立连接? 最小 BLE 连接周期是否为7、5ms? 最大 MTU 大小是多少?

我正在寻找的是最大加速计数据速率、允许我们使用 CC2650STK 通过 BLE 封装此信息并发送该信息。  

非常感谢您的支持。 欢迎提供任何帮助。

再次感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    除了 SensorTag 示例应用、TI 尚未测试 MPU-9250的其他配置、因此我无法评论更快地报告 g 传感器数据。 您可以在 TI BLE wiki 上的 SensorTag 用户指南中查看移动服务的说明、包括相关文件。 请注意、传感器通过 I2C 而非 SPI 在 SensorTag 上连接到 CC2650。

    最大 ATT_MTU 大小为251字节。 如需了解更多详细信息、请参阅 BLE-Stack SDK v2.2.1随附的软件开发人员指南(SWRU393)。 请参阅"5.5.2最大传输单元(MTU)"。

    祝你一切顺利