请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 工具/软件:TI-RTOS
您好、香榭丽舍
我的一位客户遇到了以下问题。 它们具有可由电池或 USB 供电的 CC2640器件。 一个 UART 端口连接到 UART-USB 转换器(TUSB 系列)。 问题是、当 CC2640唤醒且引脚设置为 UART 时、它们会变为高电平、从而为 UART-USB 转换器加电。 之后、CC2640认为它现在由 USB 供电、不会进入睡眠状态、因此会继续消耗电池电量。
问题是 -是否可以在运行时配置引脚、以便在器件以电池供电模式唤醒后将 UART 引脚重新配置为 GPIO 并将其拉低?
BR、
Ilya