This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:使用 cc2640通过 I2C 从设备发送 NACK

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/600845/cc2640-sending-nack-with-i2c-slave-using-cc2640

器件型号:CC2640

您好!

我在 cc2640上使用 I2C 作为从设备。 我想将 NACK 发送到主设备。 能否使用发送:

I2CSlaveDataPut (I2C0_BASE、0);
或
I2CSlaveDataPut (I2C0_BASE、-1) 

或者是否有其他方法来实现此目的?

正在等待您的回复。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、mabbas、

    您是否使用此处的 I2C 从设备代码作为基础? e2e.ti.com/.../2049940

    以下是可能有所帮助的 I2C 应用手册: www.ti.com/.../slva704.pdf

    第2.3节介绍 ACK 和 NACK。 对于 NACK、您将需要发送任何保持线路高电平的内容。 我不知道您的设置是什么、因此我建议您使用逻辑分析仪来查看哪些值会使线路保持高电平、哪些值会使线路处于低电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rachel、

    感谢您的回复。 是的、我正在使用 I2C 从设备、如您提到的主题中所述。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、mabbas、

    在这种情况下、请使用我提到的 I2C 应用手册以及逻辑分析仪来帮助您进行调试。