请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 Thread 中讨论的其他器件:CC2650
在各种入门指南中、提到了 Project 0。 甚至 还有 一个专门介绍如何安装和使用 Project 0的页面。 但它们指向 Project 0源代码的该位置、该源代码返回一个空页。 是否删除了此代码? 是否有另一种访问方式?
我尝试使用 为 CC2640R2发布的 Project 0代码 、但无法将其刷写到 CC2650、我认为这是由于电路板之间的兼容性问题造成的