This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:能否增加传感器控制器辅助存储器? 以及如何在 RTOS 和 SC 之间共享 I2C 总线?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/601109/rtos-cc2650-can-i-increase-the-sensor-controller-aux-memory-and-how-to-share-i2c-bus-between-rtos-and-sc

器件型号:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

2KB 辅助 RAM 不足以满足我的需求、我可以增大这个值吗? 我知道如果我耗尽闪存、我可以减小辅助 RAM、但我可以用另一种方法来减小它? 与此相反: http://software-dl.ti.com/lprf/simplelink_cc2640r2_sdk/1.30.00.25/exports/docs/blestack/ble_sw_dev_guide/html/cc2640/platform.html#using-the-aux-as-ram

如何在 RTOS 和 SC 之间共享 I2C 总线? 在我启动 SC 任务并尝试从 RTOS 使用 I2C 总线后、我会得到一个总线故障错误。 (我不会确保时间安排、这样他们就不会尝试同时使用总线)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗马

    不能、传感器控制器 RAM 无法扩展。 我的最佳选择是等待我们即将推出的器件在传感器控制器上添加更多 RAM。

    此致、
    /TA