This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:使用 CC2650时的压力/重量

Guru**** 2567755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/569317/cc2650-pressure-weight-with-cc2650

器件型号:CC2650

我是这些设备的初学者、所以请允许我向您提出简单的问题、

我想测量特定物体的重量或压力。
我购买 CC2650的依据是它可以测量压力的描述。
但它是"雾层压力"...

所以、
测量"CC2650上的压力"或"CC2650"上的重量最简单的方法是什么?

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2650只是 BLE/802.15.4双模 SOC。 您必须使用 BMP280等压力传感器来测量压力、并且您可以将 BMP280连接到 CC2650、以便 CC2650使用 BLE 协议传输测得的压力。 重量传感器与之类似。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,YK,

    我写错了、但购买了"SimpleLink SensorTag CC2650STK"、它具有 BMP280。
    我想知道我是否可以测量此套件上的压力或重量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以使用 CC2650STK 来测量压力。 BLE 堆栈 v2.2.1中有一个 SensorTag 示例可向您展示这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Chen

    让我确认这种压力是指物理压力、而不是雾层压力?

    我想测量物理压力

    此致
    Masato
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是雾层压力而非物理压力。