This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC2650MA:SIMPLE_NP 的 SPI 版本

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/601204/boostxl-cc2650ma-spi-version-of-simple_np

器件型号:BOOSTXL-CC2650MA
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACKCC2650

我需要在 CC2650MA 上使用 SIMPLE_NP 的 SPI 版本。

是否有预构建的十六进制文件?  如果是、我可以在哪里找到它以及如何下载它?

如果没有预编译的十六进制文件、我将如何创建一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    我知道没有预编译十六进制文件、但您可以使用 BLE-Stack v2.2.1中的 simple_np 工程并将编译配置更改为 FlashROM_SPI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rachel、

    我从 BLE-Stack v2.2.1导入了 simple_np_cc2650lp_stack 和 simple_np_cc2650lp_app、并更改了配置。
    这些项目构建并下载到 CC2650 LaunchPad 上、但我需要它们在 BOOSTXL_CC2650MA 电路板上运行。

    但是、当尝试将任一项目下载到 CC2650MA 电路板(通过 LaunchPad)时、会发生错误:
    连接到目标时出错:
    (错误-242 @ 0x0)
    无法访问路由器子路径。
    电路板配置文件可能不正确。
    (仿真包6.0.628.1)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在研究 www.ti.com/.../swra534.pdf 后 、我按照描述添加了100k 电阻器、错误消失了。

    感谢您的帮助!