请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 工具/软件:TI-RTOS
您好!
我设计了基于 CC2650的定制板。 但我无法使用 CCS 对其进行编程。 我试用了 SmartRF 闪存 编程器、可以对传感器标签.hex 文件进行编程、甚至可以对闪存进行整体擦除。
我使用显微镜检查了所有连接。 CC 电压正确:1.67v 和 DCDC 耦合1.2V。
您是否有什么想法会导致此问题?
如果 JTAG 有问题、为什么我可以使用射频闪存编程器进行编程?
这是我使用 CCS 时遇到的错误:
无法运行目标 CPU:(错误-2134 @ 0x0)无法控制器件执行状态。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.407.3) Cortex_M3_0:JTAG 通信错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.407.3)