This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:接收/发送代码流

Guru**** 2563530 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/569123/cc2541-receive-transmit-code-flow

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2640

你好、

我不是很熟悉、可以有人很好地解释代码流程、说明如何在某些 BLE 示例项目中接收/传输字符/命令串、如"密钥卡"。

我对这一点还不熟悉,需要得到启发。 我目前正在尝试使用示例代码、但仍然可以跟踪代码中字符串/字符串的接收/传输位置。

我正在使用 CC2541Keyfob 板和 BLE 扫描仪应用与它进行通信。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    由于您不熟悉 BLE,我建议您浏览 Simplelink Academy ( software-dl.ti.com/.../overview.html )。 这是一个在线教程、介绍了 CC2640器件和 BLE 的许多方面。 即使您使用的是 CC2541、我认为您也会受益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    感谢您的建议、稍后将阅读。

    您能建议我应该启动 BLE 堆栈中的示例代码吗?该示例代码可以告诉我从器件接收到的消息的位置并进行处理? keyfobdemo 示例项目是否足够? 这是关于 GATT 问题吗? 很抱歉、有很多问题、我对代码如何处理传入数据感到困惑... )

    再次感谢您的参与。

    编辑:我使用 IAR Workbench 来编译密钥卡板中的代码、并仅与手机中的 BLE 扫描仪应用进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还可以参阅 processors.wiki.ti.com/.../Category:BluetoothLE 中的 CC254x 蓝牙低耗能部分
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、再说一次、

    我目前正在编辑 simpleBLEperipheral 示例代码、我有关于 SimpleProfile_GetParameter 和 SetParameter 的问题。 我注意到、在特征3的写入属性中、它仅接受1字节/8位输入(使用 BLE 扫描仪应用)。 它是否有可能读取超过1字节的输入(也许大约16字节)?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    请参阅如何在 simpleGATTprofile (SIMPLEPROFILE_CHAR5_UUID)中实现 Characteristic 5。