This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640R2F

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/601190/cc2640r2f-cc2640r2f

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: CC2640

尊敬的 TI 专家:

如随附的发行说明所示、 我们发现 BT5堆栈存在已知问题/限制、需要具有 SPI 闪存的片外 OAD。

从 LaunchPad 开始、它支持 SPI 闪存 Macronix MX25R8035FZUIL0 (8MB、8- USON 2x3mm)

对于我们的 PCB 尺寸、成本和支持注意事项、请告知以下器件是否已通过 TI CC2640R2F 正常运行测试:

> Macronix MX25R8035FBEIL0/MX25R8035FBEIL0

e2e.ti.com/.../MX25R8035F-Wide-Range-8Mb-v1-4.pdf

TI 是否也有任何 SPI 闪存建议?

请提供建议。

BR、

请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、请告诉我、

    如果电气规格符合 CC2640规格、CC2640将与任何 SPI 器件通信。

    我可以告诉您、要使用与 LaunchPad 上相同的器件、但要使用不同的封装。 我认为这是可行的、但您当然应该阅读数据表以进行确认。

    谢谢、
    Fredrik