This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:调试电缆连接时 BLE 时序发生变化#39;t 连接

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/569049/cc2640-ble-timings-change-when-debug-cable-isn-t-connected

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

我正在运行一个基于简单 BLE 广播设备示例的简单程序。

我调用 SimpleBLEBroadcaster _init()使用 GAPRole_SetParameter (GAPROLE_advertise_data、sizeof (advertData)、advertData)更改广播包

当我在 CC2650 Launchpad 上执行此操作或使用调试电缆将调试电缆连接到具有 CC2640的 PCB 时、所有操作都符合预期。 当我断开调试电缆并关闭电源时、我的蓝牙数据包似乎不再更新。 是否有任何关于可能导致问题的原因的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    您描述的内容表明您的定制 PCB 上存在电气/布局问题。 我建议查看"CC2640硬件故障排除与启动"指南中的检查项目、该指南位于 TI BLE wiki 的"设计资源"下。 我将确保您具有所需的去耦电容器、并检查您的电源上是否存在过多的噪声/纹波。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们相信、我们已很好地整合了该参考设计、但我们有一个外部电路可为芯片循环供电。 我们在上电时会看到一些奇怪的行为、我们正在尝试确定它是否有问题或正常。 这是进入 CC2640的功率的示波器读数。 这是正常的吗?这可能是问题吗? 在一切开始调节之前、似乎有东西正在放电。 我们担心的是、时间大约为70ms、这明显长于芯片启动所需的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您看到的第一个峰值是引导序列。 之后、器件将开始初始化软件、然后开始运行、因此电流将在引导序列之后下降。

    换言之、您在这里看到的是预期的结果。

    我建议您使用范围扩展器信号来检查是否存在实际的无线电活动。
    下面是有关如何将 PA 和 LNA 信号路由到 IO 的 wikipage

    processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_Range_Extender_Control