Thread 中讨论的其他部件:CC2650、 CC2640
我正在使用:
CC2650 LaunchPad 修订版1.2
C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18
github.com/.../ble_examples
Code Composer Studio 6.2.0.00050
TI ARM 工具5.2.6
使用 CCS、我可以构建和调试 simple_prietary"信标、CC2650 LaunchPad 会传输信标。 很好。
如果我关闭 CCS、信标将继续。 也很好。
但是、如果我断开 USB 电缆与 CC2650 LaunchPad 的连接、然后重新连接、则电路板不会传输信标。 我希望电路板现在已刷写、并在加电后传输信标。
我还尝试使用 SmartRF 闪存编程器2刷写堆栈和应用程序、但在上电后、重新连接 USB 不会进行信标传输。
我尝试移除跳线以将 CC2650与 XDS100调试器部分隔离、并向3V3和 GND 添加了外部电池、但在施加电池电源后、仍然没有信标传输。
那么- CC2650 LaunchPad 是否可以闪存、然后从运行 CCS 的机器上运行(发送信标)、而不受其约束? 还是 CC2650仅在通过 USB 连接且受 CCS 控制时运行?