请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK
您好!
我正在尝试从 cc2650发送250字节的数据包、并尝试使用 iphone 6s 进行接收。 两者都支持 BT v4.2。 但是、如果连续记录数据、我只能从接收器端接收20个字节。 如果尝试通过按下按钮来记录数据、这会使数据包之间的延迟更长、那么我可以得到完整的250字节。 请帮助我进行正确的配置。
注:
使用 TI 的示例项目"Project_zero"。