This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F:关于低电流消耗问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/600511/rtos-cc2640r2f-about-the-lower-current-consumption-problem

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 TI:

现在、我必须降低 CC2640R2的电流消耗。 我为 CC2640R2制造了最小化电路、然后是 LED 和 电阻等。 均禁用。

然后我测量待 机电流消耗、仅测量中央绿色 CC2640R2单元。

当 CC2640R2由 XDS110 (3.3V)驱动时、 其流耗为210uA。

当 CC2640R2由电池(3.7V)驱动时、 其电流消耗为340uA。

但是 、通过认证 的电流消耗约为100uA 或更低(由电池驱动)。 因此、我需要明确、在这种情况  下、我如何通过程序代码或仅通过优化电路来降低电流消耗。

(P.S.

我已经尝试过 PinStandby 示例、但失败了。 IAR 平台无法正确打开它。 在此示例中是否有任何其他方法使用"SLEEP"命令?

请勿将其关闭、否则 SRAM 中的数据将丢失。)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您的电流消耗、我怀疑您的 IO 引脚上存在电流泄漏。 我建议您先检查 IO 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 因此 IO 泄漏电流过高。 在我将 GPIO 设置从"pullup"更改为"NOPULL"后、IO 泄漏消失了。
    此致