This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:支持不同版本(4.0、4.1、4.2和5)的 BLE 数据速率

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/600783/cc2650-ble-data-rate-support-for-different-versions-4-0-4-1-4-2-and-5

器件型号:CC2650

您好!

请告诉我 、不同版本(4.0、4.1、4.2和5)的 BLE 最大数据速率支持。

Regads、

Veeratej Garre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、veeratej Garre、
    它取决于许多问题、因此很难回答。 IT 堆栈支持的最小连接间隔为7.5毫秒。 但是、这可能取决于原理图上的天线、您的手机支持 BLE 硬件的连接间隔、设备与您之间的距离...因此、有时您会错过一些数据包。