This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640的射频前端 PA

Guru**** 2562360 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2590, CC2640, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/569318/cc2640-rf-front-end-pa-for-cc2640

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他部件:CC2590、CC2592

您好!

我正在查看 CC2590功率放大器。

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2590.pdf

 但是、CC2590似乎支持 cc24XX 系列的 BTLE 芯片、而不是 cc2640。

cc2640的正确等效器件型号是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 CC2592。 请参阅 www.ti.com/.../TIDC-CC2650-CC2592-EMK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,孔孔

    您要设计的最大 TX 输出功率是多少? 您是否需要>10dBm?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikon、

    CC2590也适用于 CC26xx。 有关 CC2590的原理图和布局指南、我建议遵循 CC2541-CC2590EM 参考设计。 CC2640和 CC2590之间的连接您可以为与 Yikai 链接到的 CC2592设计类似的分流器组件添加占位符。

    谢谢、

    Fredrik