请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 主题中讨论的其他器件:CC2640
你(们)好
只是想知道我是否错过了什么。
我将堆栈版本从[ble_cc26xx_2_01_01_44627]更改为新的[SimpleLinkCC2640R2 SDK 1.00.00.17.eng]
同时将芯片版本更改为 CC2640的 R2
我按照您的指南操作、当我再次运行代码时、我看到"仅进行配对"不再起作用。
以下是我的设置。 (中央和外设中的设置相同。 唯一不同的是 Central 使用 GAPBOND_Pairing_mode_initiate)
//缝隙粘合设置。 { uint32密钥= 0;//密钥"000000" uint8线对模式= GAPBOND_Pairing_mode_wait_for_Req; uint8 MIPTM = false; uint8 ioCap = GAPBOND_IO_CAP_NO_INPUT_NO_OUTPUT; uint8绑定= true; uint8 autocSyncWhitelist = true; GAPBondMgr_SetParameter( GAPBOND_DEFAULT_PASSONE,sizeof ( uint32 ),PassKey ); GAPBondMgr_SetParameter( GAPBOND_Pairing_mode,sizeof ( uint8 ),&pairMode ); GAPBondMgr_SetParameter( GAPBOND_MITM_protection,sizeof ( uint8 ),&MIPTM ); GAPBondMgr_SetParameter( GAPBOND_IO_Capabilities,sizeof ( uint8 ),&ioCap ); GAPBondMgr_SetParameter( GAPBOND_BLUCGE_ENABLED,sizeof ( uint8 ),&bond ); GAPBondMgr_SetParameter( GAPBOND_AUTO_SYNC_WL,sizeof ( uint8 ),&autoSyncWhitelist ); }
尝试附加一个监听程序机器人您的论坛不允许我附加一个.CFA。 如何为您安装监听器?
我只能因为未指定的原因而失败配对。
您是否在我执行的升级中更改了堆栈 API 中的任何内容?