请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-CC2650MA 主题中讨论的其他器件: CC2650MODA
我处于一个项目的某个阶段、我将围绕 CC2650MODA 设计一个电路板。 我一直在尝试使 BOOSTXL-CC2650MA 板作为独立模块而不是 BoosterPack 工作 、下面介绍了我已经采取的步骤以及我目前所处的位置:
我已将 simple_peripheral_cc2650em_app 刷写到 BOOSTXL-CC2650MA 上、这似乎只有在
我连接 JTAG 并将3.3V GND 和 nReset->3.3V 全部连接到调试单元。
在本例中为 CC2650LP Rev 1.2
现在、这适用于全局定义为 CC2650DK_5XD 或 BOOSTXL_CC2650MA 的情况、该部分 似乎没有什么不同... '
问题、
#1 ->我似乎已经设置好、如果我断开10引脚 JTAG、我将至少失去无线电
#2->似乎对讲机在与设备连接后反复通电
此外、如果可能、我还想知道是否有一种快速轻松的方法可以将 BOOSTXL 设置为用于 CC2650MODA 测试的独立板?
提前感谢您!