This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650STK:BLE SDK 2.2.1是否与 CCSv7不兼容?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/568813/ccs-cc2650stk-is-ble-sdk-2-2-1-not-compatible-with-ccsv7

器件型号:CC2650STK

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

当我使用以下工具时、传感器标签不起作用。
即使我运行项目、传感器标签的 LED 也不会闪烁、并且无法连接智能手机。

  • SDK:ble_sdk_2_02_01_18
  • CCS v7.0
  • 编译器 TI v5.2.6
  • XDCtools 3.32.0.06_core
  • 示例项目: ble_sdk_2_02_01_18\examples\cc2650stk\sensortag

当我使用以下工具时、传感器标签工作正常。

  • SDK:ble_sdk_2_02_01_18
  • CCS v6.2
  • 编译器 TI v5.2.6
  • XDCtools 3.32.0.06_core
  • 示例项目: ble_sdk_2_02_01_18\examples\cc2650stk\sensortag

请告诉我是否有方法将 BLE-SDK 2.2.1与 CCSv7结合使用。

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 CCS7、与您列出的内容完全相同。 我认为运行 sensortag 示例没有问题。 您是否将 BIM 下载到 CC2650STK?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    和 YK 一样、我使用 CCS v7时没有任何问题。

    我猜您可能使用了错误的构建配置(与 YK 下载 BIM 的建议相关)

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我通过重新安装 SDK 2.2.1来解决了该问题。

    因此、我没有使用 BIM 项目。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Sasaki