This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:非易失性数据存储

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/600808/cc2640r2f-non-volatile-data-storage

器件型号:CC2640R2F

我需要在控制器从"关断"模式唤醒后保存可以到达的某个位置的数据。  
SRAM 不会将其存储器保持在"关断"模式

它只有两个字节需要我保存(实际上只有五个位)、并且需要在控制器从"关断"模式唤醒后立即访问它。

尝试将其保存在闪存中、但由于器件由电池供电、因此擦除/写入闪存时会产生巨大的功率下降。

我们还有一个外部串行 EEPROM、但速度太慢、因为我们需要在控制器离开"关断模式"后立即获取数据:

此致

Örjan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ørjan、

    由于 CC2640R2F 是一款基于闪存的微控制器、因此在整个电源周期内保持数据需要将数据存储在片上闪存或外部。 一种选择是使用外部 SPI RAM、但这些器件上的保持电流可能不止保持 CC26xx 处于待机状态(RCOSC 配置为1uA)。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢快速响应。

    猜是这样,但我希望我在规范中漏掉了点东西:)