请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 您好!
我将板 STM32F401与 BT 模块 CC2564B 搭配使用。
我尝试使用 Bluetopia_32_M4.a 库来处理 Bluetopia SDK 附带的 gcc、但当我针对该库进行编译时、我会遇到一些未定义符号的链接错误。 例如:
说明 资源 路径 位置 类型
MyProj.elf:未定义隐藏符号`BTPS_WaitEvent' MyProj C/C++问题
MyProj.elf:未定义隐藏符号`BTPS_CurrentThreadHandle' MyProj C/C++问题
等等...
我在 libBluetopia_32_M4.a 上运行 nm、我确实看到一些未定义的函数、这些函数也未在任何提供的 c 文件中定义。 例如:
u BTPS_WaitEvent
U BTPS_WaitMutex
u BTPS_CurrentThreadHandle
感谢您的任何帮助。
谢谢