请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC2540我有 CC2540 USB 软件狗。 作为软件狗、它可以与预编程的软件配合使用。
我能否使用简单外设或串行桥等自定义应用对 CC2540 USB 软件狗进行编程、从而使其可用作蓝牙器件(最好像外设)。 ?
正是在问、CC2540 USB 软件狗能否运行串行桥接器示例??
这样,我将获得 USB 以及 UART 接口(CC2540 USB 软件狗中的漏洞)。
是否有任何其他基于 CC2540的器件可用于运行串行桥接器示例?
谢谢、